990-91141L-006

Comunicación y administración

Red de área local 1 Gbps: 1 puerto por defecto
Modbus Modbus (SCADA)
Relés de salida 4 x SELV configurable
Contactos de entrada 4 x SELV configurable
Panel de control estándar Pantalla táctil de 4,3 pulgadas
Alarma sonora
Apagado de emergencia (EPO) Opciones:
  • Normalmente abierto (NA)

  • Normalmente cerrado (NC)

  • 24 VCC de SELV externos

Panel de conmutación externa UIB
UOB
SSIB
MBB
SIB
Sincronización externa No
Supervisión de las baterías Disponible para soluciones de baterías externas
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?