990-91141L-025

Komunikacja i zarządzanie

Sieć lokalna 1 Gbps – domyślnie 1 port
Modbus Magistrala Modbus (SCADA)
Przekaźniki wyjściowe 4 x Konfigurowalny obwód SELV
Styki wejściowe 4 x Konfigurowalny obwód SELV
Standardowy panel sterowania 4,3-calowy wyświetlacz dotykowy
Alarm dźwiękowy Tak
Awaryjne wyłączanie zasilania (wyłącznik EPO) Opcje:
  • Normalnie otwarty (NO)

  • Normalnie zamknięty (NC)

  • Zewnętrzny 24 VDC SELV

Rozdzielnica zewnętrzna UIB
UOB
SSIB
MBB
SIB
Synchronizacja zewnętrzna Nie
Monitorowanie baterii Dostępne dla zewnętrznych instalacji bateryjnych
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?