990-91141L-032

การสื่อสารและการจัดการ

เครือข่ายท้องถิ่น 1 Gbps - 1 พอร์ตเป็นค่าเริ่มต้น
Modbus Modbus (SCADA)
รีเลย์เอาต์พุต 4 x SELV กำหนดค่าได้
หน้าสัมผัสอินพุต 4 x SELV กำหนดค่าได้
แผงควบคุมมาตรฐาน หน้าจอสัมผัสขนาด 4.3 นิ้ว
สัญญาณเสียงเตือน ใช่
ปิดเครื่องฉุกเฉิน (EPO) ตัวเลือก:
  • เปิดปกติ (NO)

  • ปิดปกติ (NC)

  • SELV 24 VDC ภายนอก

สวิตช์เกียร์ภายนอก UIB
UOB
SSIB
MBB
SIB
การซิงโครไนซ์ภายนอก ไม่ใช่
การตรวจสอบแบตเตอรี่ มีให้สำหรับโซลูชันแบตเตอรี่ภายนอก
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.