990-91141L-022

Communicatie en management

LAN-netwerk 1 Gbps – 1 standaardpoort
Modbus Modbus (SCADA)
Uitgangsrelais 4 x SELV configureerbaar
Ingangscontacten 4 x SELV configureerbaar
Standaard bedieningspaneel 4,3 inch touchscreen display
Hoorbaar alarm Ja
Nooduitschakeling (EPO) Opties:
  • Normaal open (NO)

  • Normaal gesloten (NC)

  • Externe SELV van 24 VDC

Externe schakelinrichting UIB
UOB
SSIB
MBB
SIB
Externe synchronisatie Nee
Batterijcontrole Beschikbaar voor externe batterijoplossingen
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.