990-91141L-034

Haberleşme ve Yönetme

Yerel ağ 1 Gbps - varsayılan olarak 1 bağlantı noktası
Modbus MODBUS (SCADA)
Çıkış röleleri 4 x SELV yapılandırılabilir
Giriş kontakları 4 x SELV yapılandırılabilir
Standart kontrol paneli 4.3 inç dokunmatik ekran
Sesli alarm Evet
Acil Durum Güç Kapatma (EPO) Seçenekler:
  • Normalde Açık (NA)

  • Normalde Kapalı (NK)

  • Harici 24 VDC SELV

Harici switchgear UIB
UOB
SSIB
MBB
SIB
Harici senkronizasyon Hayır
Akü izleme sistemi Harici akü çözümleri için kullanılabilir
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?