990-91141L-017

Comunicazione e gestione

Local Area Network 1 Gbps – 1 porta per impostazione predefinita
Modbus Modbus (SCADA)
Relè d'uscita 4 x SELV configurabili
Contatti di ingresso 4 x SELV configurabili
Pannello di controllo standard Display touchscreen da 4,3 pollici
Allarme acustico
Spegnimento di emergenza (EPO) Opzioni:
  • Normalmente aperto (NO)

  • Normalmente chiuso (NC)

  • SELV 24 VCC esterno

Quadro elettrico esterno UIB
UOB
SSIB
MBB
SIB
Sincronizzazione esterna No
Monitoraggio delle batterie Disponibile per soluzione per batterie esterne
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?