990-91260E-004

Installation af det valgfrie seismiske forankringsbeslag

  1. Monter de bageste ankre i gulvet. Brug passende hardware til den pågældende gulvtype – huldiameteren i det bageste forankringsbeslag er ø14 mm.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?