De sidste installationstrin
![]() |
---|
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Batterierne kan udgøre en risiko for elektrisk stød og høj kortslutningsstrøm. Der
skal tages følgende forholdsregler ved arbejde med batterier
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
![]() |
---|
fare for skade på udstyret
Installer ikke batterierne i systemet, før systemet er klar til opstart. Der må ikke
gå mere end 72 timer eller tre dage mellem installation af batterierne og opstart
af UPS-systemet.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget,
hvis disse instrukser ikke overholdes.
|
- Geninstaller topdækslet:
- Vip topdækslet, og skub det på plads på UPS'en bagfra. Tapperne på bagsiden af topdækslet skal passe ind i sprækkerne på bagsiden af UPS'en.
- Skub topdækslet nedad på forsiden.
- Skru skruerne i igen.
- Fjern det bagerste transportbeslag fra UPS'en.
- Kun ved seismisk forankring:
- Installer bagerste forankringsbeslag på UPS-enheden med de medfølgende M8-bolte.
- Skub UPS'en på plads, så det bagerste forankringsbeslag griber fat i forankringen.
- Sænk de forreste og bagerste nivelleringsfødder på UPS'en med en skruenøgle, indtil de rører gulvet. Brug et vaterpas til at sætte UPS-enheden i vater.
- Kun til ikke-seismisk forankring: Fastgør det forreste transportbeslag til gulvet. UPS'en kan være toptung og vælte, hvis den ikke boltes fast til gulvet. Brug passende hardware til den pågældende gulvtype – huldiameteren i det forreste transportbeslag er ø9 mm.
- Kun ved seismisk forankring:
- Fjern det forreste transportbeslag fra UPS'en.
- Installer det forreste seismiske forankringsbeslag på UPS'en.
- Fastgør UPS'ens seismiske forankringsbeslag til gulvet. Brug passende hardware til den pågældende gulvtype – huldiameteren i det forreste seismiske forankringsbeslag er ø18 mm.
- Drej batteriafbryderen (BB) til positionen OFF (åben).
- Skub de ekstra batterimoduler (hvis aktuelt) på plads. Batterihylderne skal fyldes nedefra og op.
- Skub håndtaget på de ekstra batterimoduler ned, og fastgør håndtaget til hylden med den medfølgende skrue.
- Slut batteriterminalerne til forsiden af batterimodulerne.
- Sæt alle fjernede dæksler og låger på plads, som blev fjernet i Klargør til installation.
- Installer frontpanelet på UPS'en igen:
- Hold frontpanelet på skrå, og før de to tapper nederst på frontpanelet ind i sprækkerne i UPS'en.
- Fastgør frontpanelets strop til UPS-enheden.
- Luk frontpanelet, og lås det fast.