990-91260E-004

Installationsprocedure

Enkelt system

Parallelsystem

FORSIGTIG
Fare for at vælte udstyret
Fjern ikke transportbeslagene fra UPS'en, før det er tid til at forankre UPS'en til gulvet.
Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
  1. Installation af det valgfrie seismiske forankringsbeslag.
  2. Klargør til installation.
  3. Tilslut strømkablerne.
  4. Tilslut signalkablerne.
  5. Tilslut signalkabler fra tredjepartsafbrydertavle og -tilbehørsprodukter.
  6. Til parallelsystem:
    1. Sæt en hængelås på den interne vedligeholdelsesafbryder IMB i åben position på alle UPS'er i parallelsystemet.
    2. Tilslut PBUS-kablerne.
  7. Tilslut de eksterne kommunikationskabler.
  8. Tilføj oversatte sikkerhedslabels på produktet.
  9. De sidste installationstrin.
Se yderligere oplysninger i afsnittet Tag UPS'en ud af drift eller flyt den til en ny placering, hvis du skal flytte UPS'en eller tage den ud af drift efter installationen er fuldført.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?