990-91263A-011

Virtakaapeleiden kytkeminen yli 50 kW:n luokituksen UPSiin

HUOMAUTUS
Laitevaurion vaara
Kun kaapeleita asennetaan UPSiin, jonka luokitus on yli 50 kW, kunkin modulaarisen akkukaapin tasavirtakaapelien pitää olla kytkettynä suoraan UPSiin.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.
  1. Etä-UPS:
    1. Kytke suojamaadoitus- ja tasavirtakaapelit (ei toimiteta mukana) kuhunkin modulaariseen akkukaappiin.
    2. Vie suojamaadoitus- ja tasavirtakaapelit läpivientikotelon läpi UPS:n virtakaapelitilaan.
    3. Kytke suojamaadoitus- ja tasavirtakaapelit UPSiin UPS-asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.

    Etä-UPSin modulaarinen akkukaappi edestä

  2. Viereinen UPS ulkoisille akuille:
    1. Kytke mukana toimitettu suojamaadoituskaapeli (0W49449) modulaaristen akkukaappien välille kuvan osoittamalla tavalla.

      Kaksi modulaarista akkukaappia edestä

    2. Kytke suojamaadoituskaapeli valinnaisesta GVSOPT030-sarjasta modulaariseen akkukaappi 1:een ja vie kaapeli oikealta puolelta UPSin virtakaapelitilaan.
    3. Kytke tasavirtakaapelit valinnaisosien GVSOPT030-sarjasta kuhunkin modulaariseen akkukaappiin ja vie kaapelit oikealta puolelta UPSin virtakaapelitilaan. Tasavirtakaapelit viedään modulaaristen akkukaappien läpi.
    4. Kytke suojamaadoitus- ja tasavirtakaapelit UPSiin UPS-asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.

    Modulaarinen akkukaappi 1 edestä

    Modulaariset akkukaapit ylhäältä

Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.