Anslut kraftkablarna i UPS med märkeffekt över 50 kW
| OBS! |
|---|
|
Risk för utrustningsskador
För installationer i UPS med märkeffekt över
50 kW måste DC-kablarna från varje modulärt batteriskåp
anslutas direkt i UPS-enheten.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
|
- För externt placerad UPS:
- Anslut PE-kabeln och DC-kablarna (medföljer inte) i varje modulärt batteriskåp
- Dra PE- och DC-kablarna ut genom kabelboxen och in till UPS:ens fack för kraftkablage.
- Följ UPS-installationshandboken för att ansluta PE- och DC-kablarna i UPS-enheten.
- För intilliggande UPS för externa batterier:
- Anslut den medföljande PE-kabeln (0W49449) mellan de modulära batteriskåpen som visas.
- Anslut PE-kabeln från kitet GVSOPT030 (option) i modulärt batteriskåp 1 och dra PE-kabeln genom höger sida och in till UPS:ens fack för kraftkablage.
- Anslut DC-kablarna från kitet GVSOPT030 (option) i varje modulärt batteriskåp och dra DC-kablarna genom höger sida och in till UPS:ens fack för kraftkablage. DC-kablarna dras genom de modulära batteriskåpen.
- Följ UPS-installationshandboken för att ansluta PE- och DC-kablarna i UPS-enheten.