990-91263A-011

Lopullinen asennus

VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Akut saattavat aiheuttaa sähköiskun ja suuren oikosulkuvirran. Akkuja käsiteltäessä on suoritettava seuraavat varotoimenpiteet:
  • Riisu kello, sormukset ja muut metalliesineet.
  • Käytä työkaluja, joiden kädensijat on eristetty.
  • Käytä suojalaseja, -käsineitä ja -jalkineita.
  • Älä aseta akkujen päälle työkaluja tai metalliosia.
  • Irrota varaaja, ennen kuin kytket tai irrotat akun navat.
  • Tarkista, onko akku maadoitettu tahattomasti. Jos maadoitus on tahaton, katkaise virtalähteen yhteys maahan. Maadoitetun akun koskettaminen saattaa aiheuttaa sähköiskun. Sähköiskun todennäköisyyttä voidaan vähentää, jos maakosketus poistetaan asennuksen ja huoltotoimenpiteiden ajaksi (laitteissa ja etäakkutarvikkeissa, joissa ei ole maadoitettua syöttöpiiriä).
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
VAROITUS
laitevaurion vaara
Ennen kuin asennat järjestelmän akut, odota, että järjestelmään voidaan kytkeä virta. Akun asentamisesta UPS-järjestelmän virran kytkentään kuluva aika ei saa ylittää 72:ta tuntia (kolmea päivää).
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion, vakavan vamman tai hengenvaaran.
  1. Laske modulaarisen akkukaapin etu- ja takaosan tasausjalkoja jakoavaimella, kunnes ne ulottuvat lattiaan. Varmista vatupassin avulla, että akkukaappi on suorassa.
    HUOMAUTUS
    Laitevaurion vaara
    Älä liikuta kaappia tasausjalkojen laskemisen jälkeen.
    Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.
  2. Vain maanjäristyskiinnikkeille:
    1. Asenna etummainen maanjäristyskiinnike modulaariseen akkukaappiin mukana toimitetuilla M8-pulteilla.
    2. Kiinnitä etummaisen maanjäristyskiinnikkeen lattiakiinnike lattiaan. Käytä lattian tyyppiä vastaavia välineitä – etukiinnikkeen reiän läpimitta on 18 mm.
  3. Aseta akkukatkaisija (BB) aukinaiseen eli OFF-asentoon.
  4. Työnnä akkumoduulit aukkoihin. Täytä hyllyt alhaalta ylöspäin.
  5. Käännä akkumoduulin kahvaa alaspäin ja kiinnitä kahva hyllyyn tarkoituksenmukaisella ruuvilla.
  6. Asenna kuvassa näkyvät levyt ja kannet takaisin paikoilleen.
  7. Kytke akkuliitännät akkumoduulien etuosaan.

    Akkumoduuli edestä

  8. Asenna akkusuojus takaisin paikalleen.
  9. Asenna etupaneeli takaisin paikalleen.
    1. Kiinnitä etupaneelin alaosan kaksi liitintä modulaariseen akkukaappiin vinosti.
    2. Yhdistä etupaneelin hihna takaisin modulaariseen akkukaappiin.
    3. Sulje etupaneeli ja lukitse se kahta lukitusruuvia käyttäen.
Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.