990-91263A-034

50 kW'den yüksek bir UPS için Güç Kablolarını Bağlayın

DUYURU
EKİPMAN HASARI TEHLİKESİ
50 kW'den yüksek bir UPS kurulumu için, her bir modüler akü kabininin DC kabloları doğrudan UPS'e bağlanmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.
  1. Uzak UPS için:
    1. Her modüler akü kabinine PE kablosunu ve DC kablolarını (ürünle verilmez) bağlayın
    2. PE ve DC kablolarını kablo kanalından UPS güç kablolama alanına yönlendirin.
    3. UPS'e PE ve DC kablolarını bağlamak için UPS kurulum kılavuzunu izleyin.

    Uzak UPS için Modüler Akü Kabininin Önden Görünümü

  2. Harici Aküler için bitişik UPS:
    1. Verilen PE kablosunu (0W49449) gösterildiği gibi modüler akü kabinleri arasına bağlayın.

      İki Modüler Akü Kabininin Önden Görünümü

    2. İsteğe bağlı GVSOPT030 kitinden PE kablosunu modüler akü kabini 1'e bağlayın ve PE kablosunu sağdan UPS güç kablolama alanına yönlendirin.
    3. İsteğe bağlı GVSOPT030 kitinden DC kablosunu tüm modüler akü kabinlerine bağlayın ve DC kablosunu sağdan UPS güç kablolama alanına yönlendirin. DC kabloları modüler akü kabinlerinden geçirilir.
    4. UPS'e PE ve DC kablolarını bağlamak için UPS kurulum kılavuzunu izleyin.

    Modüler Akü Kabini 1 Önden Görünümü

    Modüler Akü Kabinlerinin Üstten Görünümü

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.