Dernières étapes d'installation
DANGER |
|---|
|
Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Les batteries présentent des risques de décharge électrique et de courant de court-circuit
élevé. Suivez les précautions ci-dessous lorsque vous les manipulez :
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
AVERTISSEMENT |
|---|
|
risques de dommages à l'équipement
Attendez que le système soit prêt à être mis sous tension avant d'installer les batteries.
Le laps de temps séparant l'installation des batteries de la mise sous tension du
système d'ASI ne doit pas dépasser 72 heures ou 3 jours.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
- Abaissez les pieds réglables avant et arrière de l'armoire batterie modulaire à l'aide d'une clé jusqu'à ce qu'ils touchent le sol. Utilisez un niveau à bulles pour vérifier que l'armoire batterie modulaire est à niveau.
- Uniquement pour un ancrage antisismique :
- Installez les supports d'ancrage antisismique avant sur l'armoire batterie modulaire avec les boulons M8 fournis.
- Fixez le support d'ancrage antisismique avant de l'armoire batterie modulaire au sol. Utilisez le matériel approprié pour le type de sol ; le diamètre du trou dans le support d'ancrage avant est de ø18 mm.
- Placez le disjoncteur batterie BB en position ouverte (OFF).
- Insérez les modules de batterie dans les fentes. Remplissez les étagères de bas en haut.
- Tournez la poignée du module de batterie et fixez la poignée à l'étagère à l'aide de la vis fournie.
- Réinstallez la plaque et les couvercles comme indiqué.
- Raccordez les bornes de batterie à l'avant des modules de batterie.
- Remettez en place le panneau des batteries.
- Remettez en place le panneau avant.
- Insérez les deux languettes à l'arrière du panneau avant dans l'armoire batterie modulaire avec un angle d'inclinaison.
- Raccordez à nouveau le panneau avant à l'armoire batterie modulaire.
- Fermez le panneau avant et verrouillez-le à l'aide des deux boutons de verrouillage.
DANGER
AVERTISSEMENT