990-91263A-012

Préparation de l'armoire batterie modulaire 1 pour les câbles de signal

  1. Retirez les panneaux et les panneaux à fentes de l'arrière de l'armoire batterie modulaire 1.

    Vue arrière de l'armoire batterie modulaire 1

  2. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Pour une installation sans conduites : Remettez en place les panneaux à fentes.
    • Pour une installation avec des conduites : Percez un trou dans les panneaux pour les conduites, installez les conduites et remettez en place les panneaux.

    Vue arrière de l'armoire batterie modulaire 1 sans conduites

    Vue arrière de l'armoire batterie modulaire 1 avec conduites

  3. Acheminez le câble de signal Class 2/SELV à travers le panneau gauche et dans l'armoire batterie modulaire 1.
  4. Acheminez le câble de signal non-Class 2/non-SELV à travers le panneau droit et dans l'armoire batterie modulaire 1.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.