990-91263A-012

Installation de l'ancrage sismique (en option)

  1. Fixez le/les ancrage(s) arrière au sol. Utilisez le matériel approprié pour le type de sol ; le diamètre du trou dans l'ancrage arrière est de ø14 mm. Utilisez la plaque d'interconnexion arrière avec plusieurs armoires batteries modulaires et/ou une ASI adjacente.
  2. Installez les supports d'ancrage arrière sur la ou les armoires batteries modulaires avec les boulons M8 fournis.

    Vue arrière de l'armoire batterie modulaire

Code QR pour cette page

Contenu utile ?