990-91263A-012

Raccordement de l'armoire batterie modulaire 1 et de l'ASI adjacente pour les batteries externes

  1. Mettez l'ASI en place.
  2. Installez les trois colliers d'interconnexion sur l'armoire batterie modulaire 1.

    Vue arrière de l'armoire batterie modulaire 1

  3. Fixez les câbles de signal (0W13069 et 0W13070) du kit optionnel GVSOPT030 sur le côté droit de l'armoire batterie modulaire 1 avec les attaches fournies. Placez temporairement les extrémités des câbles dans les étagères supérieure et inférieure de l'armoire batterie modulaire 1 afin que les câbles ne soient pas endommagés pendant l'interconnexion avec l'ASI. Les branchements de câbles sont décrits dans Raccordement des câbles de signal.
  4. Fixez les câbles CC et le câble PE du kit optionnel GVSOPT030 sur le côté droit de l'armoire batterie modulaire 1 avec les attaches fournies. Placez temporairement les extrémités des câbles dans les étagères supérieure et inférieure de l'armoire batterie modulaire 1 afin que les câbles ne soient pas endommagés pendant l'interconnexion avec l'ASI. Les branchements de câbles sont décrits dans Branchement des câbles d'alimentation pour une ASI d'une puissance maximale de 50 kW ou Branchement des câbles d'alimentation pour une ASI d'une puissance supérieure à 50kW.

    ASI adjacente pour batteries externes d'une puissance maximale de 50 kW

    ASI adjacente pour batteries externes d'une puissance supérieure à 50 kW

  5. Alignez l'armoire batterie modulaire 1 avec l'ASI. Poussez l'armoire batterie modulaire 1 jusqu'à ce que les trous pour les vis d'interconnexion avant soient alignés avec les trous de l'ASI. Les colliers d'interconnexion se connectent à l'ASI lorsqu'ils sont dans la bonne position.
  6. Installez les trois vis d'interconnexion entre l'armoire batterie modulaire 1 et l'ASI.

    Armoire batterie modulaire 1 et ASI pour batteries externes

  7. Poussez le kit de montage en baie vers le bas entre l'armoire batterie modulaire 1 et l'ASI.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.