990-91263A-012

Procédure d'installation d'une installation à distance

Armoires batteries modulaires et ASI distante d'une puissance maximale de 50 kW

Armoires batteries modulaires et ASI distante d'une puissance supérieure à 50 kW

NOTE: La distance entre la ou les armoires batteries modulaires et l'ASI ne doit pas dépasser 100 m. Veuillez contacter Schneider Electric pour toute installation comprenant une distance plus longue.
  1. Suivez le manuel de l'ASI pour préparer l'ASI en vue de son installation.
  2. Préparation à l'installation.
  3. Installation du boîtier de câblage sur l'armoire batterie modulaire.
  4. Préparation de l'armoire batterie modulaire 1 pour les câbles de signal.
  5. Option : Installation de l'ancrage sismique (en option).
  6. Interconnecter les armoires batteries modulaires.
  7. Effectuez l'une des actions suivantes :
  8. Raccordement des câbles de signal.
  9. Ajout d'étiquettes de sécurité traduites à votre produit.
  10. Dernières étapes d'installation.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?