990-91263A-018

信号ケーブルの接続

  1. バッテリーブレーカーの下のスイッチで、各モジュール式バッテリーキャビネットにIDを割り当てます。隣接して設置する場合の設置手順の設置概要の画像に応じて、IDを設定します。

    モジュール式バッテリーキャビネットの前面図

  2. 付属の信号ケーブルをすべてのモジュール式バッテリーキャビネット間に接続します。
    1. 付属の信号ケーブル0W12680を、モジュール式バッテリーキャビネット間のボード640-7552のJ8007からJ8008に接続します。
    2. 付属の信号ケーブル0W76629を、モジュール式バッテリーキャビネット間のボード640-7552のJ8011からJ8014に接続します。
    3. 最後のモジュール式バッテリーキャビネットの未使用のJ8008コネクターに終端プラグ(T)を取り付けます。
    モジュール式バッテリーキャビネット3 モジュール式バッテリーキャビネット2 モジュール式バッテリーキャビネット1

    2台のモジュール式バッテリーキャビネットの前面図

  3. 内蔵バッテリー付き隣接UPSを設置する場合
    1. 付属の信号ケーブル0W12680をモジュール式バッテリーキャビネット1のボード640-7552のJ8007に接続して、右側を通して配線し、UPS設置マニュアルに従って、UPSで信号ケーブルを接続します。
    2. 付属の信号ケーブル0W76629をモジュール式バッテリーキャビネット1のボード640-7552のJ8011に接続して、右側から通して配線し、UPS設置マニュアルに従って、UPSで信号ケーブルを接続します。
  4. 外部バッテリーの隣接UPSを設置する場合
    1. オプションキットGVSOPT030の信号ケーブル0W13069をモジュール式バッテリーキャビネット1のボード640-7552のJ8007に接続して、右側から通して配線し、UPS設置マニュアルに従って、UPSで信号ケーブルを接続します。
    2. オプションキットGVSOPT030の信号ケーブル0W13070をモジュール式バッテリーキャビネット1のボード640-7552のJ8011に接続して、右側から通して配線し、UPS設置マニュアルに従って、UPSで信号ケーブルを接続します。

    隣接UPS用のモジュール式バッテリーキャビネット1の前面図

  5. リモートに設置する場合
    1. モジュール式バッテリーキャビネット1のボード640-7552のJ8007に信号ケーブルを背面から通して配線し、接続します。UPS設置マニュアルに従って、UPSに信号ケーブルを接続します。
      注記: 付属の信号ケーブル0W12680は、リモートUPSを設置するには十分な長さではありません。5メートルの信号ケーブル(0J-0W4527)または50メートルの信号ケーブル(0J-0W3758)は、Schneider Electricにご注文いただけます。他の長さの信号ケーブルについては、Schneider Electricにお問い合わせください。この信号ケーブルは、Class 2/SELVとして分類されます。
    2. モジュール式バッテリーキャビネット1のボード640-7552のJ8011に信号ケーブルを背面から配線し、接続します。UPS設置マニュアルに従って、UPSに信号ケーブルを接続します。
      注記: 付属の信号ケーブル0W76629は、リモートUPSを設置するには十分な長さではありません。付属の信号ケーブル0W76629のコネクターを再利用して、新しい信号ケーブルを正しい長さに調整します。この信号ケーブルは、non-Class 2/non-SELVとして分類されます。

      内蔵バッテリー付きUPSの信号ケーブル

      外部バッテリーのUPSの信号ケーブル

    リモートUPS用のモジュール式バッテリーキャビネット1の背面図

フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.