990-91263A-025

Podłączanie kabli sygnałowych

  1. Przypisz identyfikator do każdej modułowej szafy bateryjnej z łącznikiem poniżej wyłącznika baterii. Ustaw identyfikatory zgodnie z obrazami przeglądu instalacji w sekcji Procedura montażu sąsiadującego.

    Widok z przodu modułowej szafy bateryjnej

  2. Podłącz dostarczone kable sygnałowe między wszystkimi modułowymi szafami bateryjnymi:
    1. Podłącz dostarczone kable sygnałowe 0W12680 z zacisku J8007 do zacisku J8008 na płycie 640-7552 między modułowymi szafami bateryjnymi.
    2. Podłącz dostarczone kable sygnałowe 0W76629 z zacisku J8011 do zacisku J8014 na płycie 640-7552 między modułowymi szafami bateryjnymi.
    3. Zamontuj wtyczkę terminującą (T) w nieużywanym złączu J8008 w ostatniej modułowej szafie bateryjnej.
    Modułowa szafa bateryjna 3 Modułowa szafa bateryjna 2 Modułowa szafa bateryjna 1

    Widok z przodu dwóch modułowych szaf bateryjnych

  3. Do instalacji z sąsiadującym zasilaczem UPS z bateriami wewnętrznymi:
    1. Podłącz dostarczony kabel sygnałowy 0W12680 do zacisku J8007 na płycie 640-7552 w modułowej szafie bateryjnej 1, poprowadź przez prawą stronę i postępuj zgodnie z instrukcją montażu zasilacza UPS, aby połączyć kable sygnałowe w zasilaczu UPS.
    2. Podłącz dostarczony kabel sygnałowy 0W76629 do zacisku J8011 na płycie 640-7552 w modułowej szafie bateryjnej 1, poprowadź przez prawą stronę i postępuj zgodnie z instrukcją montażu zasilacza UPS, aby połączyć kable sygnałowe w zasilaczu UPS.
  4. Do instalacji z sąsiednim zasilaczem UPS do baterii zewnętrznych:
    1. Podłącz kabel sygnałowy 0W13069 z opcjonalnego zestawu GVSOPT030 do zacisku J8007 na płycie 640-7552 w modułowej szafie bateryjnej 1, poprowadź przez prawą stronę i postępuj zgodnie z instrukcją montażu zasilacza UPS, aby połączyć kable sygnałowe w zasilaczu UPS.
    2. Podłącz kabel sygnałowy 0W13070 z opcjonalnego zestawu GVSOPT030 do zacisku J8011 na płycie 640-7552 w modułowej szafie bateryjnej 1, poprowadź przez prawą stronę i postępuj zgodnie z instrukcją montażu zasilacza UPS, aby połączyć kable sygnałowe w zasilaczu UPS.

    Widok z przodu modułowej szafy bateryjnej 1 dla sąsiedniego zasilacza UPS

  5. Do montażu zdalnego:
    1. Podłącz kable sygnałowe do zacisku J8007 na płycie 640-7552 w modułowej szafie bateryjnej 1, poprowadź je od tyłu i postępuj zgodnie z instrukcją montażu zasilacza UPS, aby połączyć kable sygnałowe wewnątrz zasilacza.
      UWAGA: Dostarczony kabel sygnałowy 0W12680 nie jest wystarczająco długi do instalacji zasilacza UPS w oddalonej lokalizacji. Kabel sygnałowy o długości 5 metrów (0J-0W4527) lub kabel sygnałowy o długości 50 metrów (0J-0W3758) można zamówić w firmie Schneider Electric. W celu uzyskania kabli o innej długości skontaktuj się z firmą Schneider Electric. Kabel sygnałowy jest sklasyfikowany jako Class 2/SELV.
    2. Podłącz kable sygnałowe do zacisku J8011 na płycie 640-7552 w modułowej szafie bateryjnej 1, poprowadź je od tyłu i postępuj zgodnie z instrukcją montażu zasilacza UPS, aby połączyć kable sygnałowe wewnątrz zasilacza.
      UWAGA: Dostarczony kabel sygnałowy 0W76629 nie jest wystarczająco długi do instalacji zasilacza UPS w oddalonej lokalizacji. Użyj złączy dostarczonego kabla sygnałowego 0W76629, aby uzyskać kable sygnałowe o prawidłowej długości. Kabel sygnałowy jest sklasyfikowany jako non-Class 2/non-SELV.

      Kabel sygnałowy dla zasilacza UPS z bateriami wewnętrznymi

      Kabel sygnałowy dla zasilacza UPS z bateriami zewnętrznymi

    Widok z tyłu modułowej szafy bateryjnej 1 dla zasilacza UPS w oddalonej lokalizacji

QR code for this page

czy było to pomocne?