990-91263A-018

モジュール式バッテリーキャビネット1の信号線の準備

  1. モジュール式バッテリーキャビネット1の背面から配線口カバーとブラシプレートを取り外します。

    モジュール式バッテリーキャビネット1の背面図

  2. 次のいずれかを実行します。
    • 電線管を使用せずに設置する場合:ブラシプレートを再度取り付けます。
    • 電線管を使用して設置する場合:配線口カバーに電線管用の穴を開け、配線口カバーを再度取り付けます。

    電線管を使用しないモジュール式バッテリーキャビネット1の背面図

    電線管を使用したモジュール式バッテリーキャビネット1の背面図

  3. Class 2/SELV信号線を左側の配線口カバーを通して、モジュール式バッテリーキャビネット1に配線します。
  4. non-Class 2/non-SELV信号線を右側の配線口カバーを通して、モジュール式バッテリーキャビネット1に配線します。
このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?