990-91263A-018

モジュール式バッテリーキャビネットに配線ボックスを取り付けます。

最大定格50 kWのリモートUPSを設置する場合:モジュール式バッテリーキャビネット1で以下の手順を実行します。

定格50 kWを超えるリモートUPSを設置する場合:すべてのモジュール式バッテリーキャビネットで以下の手順を実行します。

  1. モジュール式バッテリーキャビネットから配線ボックスを取り外します。

    モジュール式バッテリーキャビネットの背面図

  2. 配線ボックスから上部または下部の配線口カバーを取り外します。
  3. 上部または下部の配線口カバーに電源ケーブル/電線管用の穴を開けます。必要に応じて、電線管(付属していません)を取り付けます。
    危険
    感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
    取り付けられている配線口カバーに穴をドリルやパンチで開けないでください。また、キャビネットの近くでドリルやパンチを使用しないでください。
    上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
  4. 配線ボックスに上部または下部の配線口カバーを再度取り付けます。
  5. モジュール式バッテリーキャビネットに配線ボックスを取り付けます。配線ボックスが逆の位置に取り付けられていることに注意してください。

    モジュール式バッテリーキャビネットの背面図

フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.