990-91263A-022

De signaalkabels aansluiten

  1. Wijs een ID toe aan elke modulaire batterijbehuizing met de schakelaar onder de batterijschakelaar. Stel de ID's in op basis van de afbeeldingen in het installatieoverzicht in Installatieprocedure voor aangrenzende installatie.

    Vooraanzicht van de modulaire batterijbehuizing

  2. Sluit de meegeleverde signaalkabels tussen alle modulaire batterijbehuizingen aan:
    1. Sluit de meegeleverde signaalkabel 0W12680 van J8007 op J8008 op printplaat 640-7552 aan tussen de modulaire batterijbehuizingen:
    2. Sluit de meegeleverde signaalkabel 0W76629 van J8011 op J8014 op printplaat 640-7552 aan tussen de modulaire batterijbehuizingen:
    3. Breng een afsluitweerstand (T) in de ongebruikte J8008-connector in de laatste modulaire batterijbehuizing aan.
    Modulaire batterijbehuizing 3 Modulaire batterijbehuizing 2 Modulaire batterijbehuizing 1

    Vooraanzicht van twee modulaire batterijbehuizingen

  3. Voor installatie met aangrenzende UPS met interne batterijen:
    1. Sluit de meegeleverde signaalkabel 0W12680 op J8007 op printplaat 640-7552 in modulaire batterijbehuizing 1 aan, leid deze door de rechterkant en volg de installatiehandleiding van de UPS om de signaalkabels in de UPS aan te sluiten.
    2. Sluit de meegeleverde signaalkabel 0W76629 op J8011 op printplaat 640-7552 in modulaire batterijbehuizing 1 aan, leid deze door de rechterkant en volg de installatiehandleiding van de UPS om de signaalkabels in de UPS aan te sluiten.
  4. Voor installatie met aangrenzende UPS voor externe batterijen:
    1. Sluit de signaalkabel 0W13069 van optionele set GVSOPT030 op J8007 op printplaat 640-7552 in modulaire batterijbehuizing 1 aan, leid deze door de rechterkant en volg de installatiehandleiding van de UPS om de signaalkabels in de UPS aan te sluiten.
    2. Sluit de signaalkabel 0W13070 van optionele set GVSOPT030 op J8011 op printplaat 640-7552 in modulaire batterijbehuizing 1 aan, leid deze door de rechterkant en volg de installatiehandleiding van de UPS om de signaalkabels in de UPS aan te sluiten.

    Vooraanzicht van modulaire batterijbehuizing 1 voor aangrenzende UPS

  5. Voor losstaande installatie:
    1. Sluit de signaalkabels op J8007 op printplaat 640-7552 in modulaire batterijbehuizing 1 aan, leid deze door de achterkant en volg de installatiehandleiding van de UPS om de signaalkabels in de UPS aan te sluiten.
      OPMERKING: De meegeleverde signaalkabel 0W12680 is niet lang genoeg voor een externe UPS-installatie. Bij Schneider Electric kan een 5 meter lange signaalkabel (0J-0W4527) of 50 meter lange signaalkabel (0J-0W3758) worden besteld. Neem voor andere signaalkabellengtes contact op met Schneider Electric. Deze signaalkabel is geclassificeerd als Class 2/SELV.
    2. Sluit de signaalkabels op J8011 op printplaat 640-7552 in modulaire batterijbehuizing 1 aan, leid deze door de achterkant en volg de installatiehandleiding van de UPS om de signaalkabels in de UPS aan te sluiten.
      OPMERKING: De meegeleverde signaalkabel 0W76629 is niet lang genoeg voor een externe UPS-installatie. Gebruik de connectoren van de meegeleverde signaalkabel 0W76629 om nieuwe signaalkabels van de juiste lengte te maken. Deze signaalkabel is geclassificeerd als non-Class 2/non-SELV.

      Signaalkabel voor UPS met interne batterijen

      Signaalkabel voor UPS voor externe batterijen

    Achteraanzicht van modulaire batterijbehuizing 1 voor losstaande UPS

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.