990-91263A-034

Sinyal Kablolarını Bağlama

  1. Anahtar, akü kesicinin altındaki anahtarla her bir modüler akü kabini için bir ID atayın. ID'leri Bitişik Kurulum için Kurulum Prosedürü'deki kuruluma genel bakış görüntülerine göre ayarlayın.

    Modüler Akü Kabini Önden Görünümü

  2. Verilen sinyal kablolarını tüm modüler akü kabinleri arasına bağlayın:
    1. Verilen sinyal kablosu 0W12680'i, J8007'den J8008'e 640-7552 modüler akü kabinleri arasına bağlayın.
    2. Verilen sinyal kablosu 0W76629'i, J8011'den J8014'e 640-7552 modüler akü kabinleri arasına bağlayın.
    3. Son modüler akü kabinindeki kullanılmayan J8008 konektörüne bir sonlandırma fişi (T) takın.
    Modüler Akü Kabini 3 Modüler Akü Kabini 2 Modüler Akü Kabini 1

    İki Modüler Akü Kabininin Önden Görünümü

  3. Dahili Aküleri olan bitişik UPS ile kurulum için:
    1. Sağlanan 0W12680 sinyal kablosunu modüler akü kabini 1'deki 640-7552 numaralı kartta J8007 ilebağlayın, sağdan geçirin ve sinyal kablolarını UPS'e bağlamak için UPS kurulum kılavuzunu izleyin.
    2. Modüler akü kabini 1'deki 640-7552 numaralı karttaki 0W76629-J8011 arasındaki sinyal kablosunu bağlayın, sağdan geçirin ve sinyal kablolarını UPS'e bağlamak için UPS kurulum kılavuzunu izleyin.
  4. Harici aküleri olan bitişik UPS ile kurulum için:
    1. Modüler akü kabini 1'de, isteğe bağlı GVSOPT030 kitteki 0W13069 sinyal kablosunu 640-7552 numaralı kartta J8007 ile bağlayın, sağdan geçirin ve sinyal kablolarını UPS'e bağlamak için UPS kurulum kılavuzunu izleyin.
    2. Modüler akü kabini 1'de, 640-7552 numaralı kartta isteğe bağlı GVSOPT030 kitteki 0W13070 sinyal kablosunu J8011 ile bağlayın, sağdan geçirin ve sinyal kablolarını UPS'e bağlamak için UPS kurulum kılavuzunu izleyin.

    Bitişik UPS için Modüler Akü Kabini 1 Önden Görünümü

  5. Uzaktan kurulum için:
    1. Modüler akü kabini 1'deki 640-7552 numaralı karttaki sinyal kablolarını J8007'ye bağlayın, sağdan geçirin ve sinyal kablolarını UPS'e bağlamak için UPS kurulum kılavuzunu izleyin.
      NOT: Verilen sinyal kablosu 0W12680, uzaktaki UPS kurulumu için yeterince uzun değil. Schneider Electric'ten 5 metre sinyal kablosu (0J-0W4527) veya 50 metre sinyal kablosu (0J-0W3758) sipariş edilebilir. Diğer sinyal kablosu uzunlukları için lütfen Schneider Electric ile iletişim kurun. Bu sinyal kablosu Class 2/SELV olarak sınıflandırılmıştır.
    2. Modüler akü kabini 1'deki 640-7552 numaralı karttaki sinyal kablolarını J8011'e bağlayın, sağdan geçirin ve sinyal kablolarını UPS'e bağlamak için UPS kurulum kılavuzunu izleyin.
      NOT: Verilen sinyal kablosu 0W76629, uzaktaki UPS kurulumu için yeterince uzun değil. Yeni sinyal kablolarını doğru uzunlukta yapmak için verilen sinyal kablosu 0W76629'daki konektörleri yeniden kullanın. Bu sinyal kablosu non-Class 2/non-SELV olarak sınıflandırılmıştır.

      Dahili Aküleri olan UPS için sinyal Kablosu

      Harici Akülü UPS için sinyal Kablosu

    Uzak UPS için Modüler Akü Kabini 1'in Arkadan Görünümü

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.