990-91263A-019

모듈형 배터리 캐비닛 1과 내부 배터리용 인접 UPS 상호 연결

  1. 모듈형 배터리 캐비닛 1과 UPS를 제자리에 밀어 넣습니다.
  2. 상호 연결 브라켓 3개를 모듈형 배터리 캐비닛 1과 UPS 사이에 설치합니다.
  3. 상호 연결 나사 3개를 모듈형 배터리 캐비닛 1과 UPS 사이에 설치합니다.
  4. 모듈형 배터리 캐비닛 1과 UPS 사이에 베잉 커버를 아래로 밀어 넣습니다.

    모듈형 배터리 캐비닛 1과 UPS

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.