최대 50kW 정격 UPS용 전원 케이블 연결
| 주의 사항 |
|---|
|
장비 손상 위험
배터리 차단기의
DC 케이블은 최대 50kW 정격
UPS를 포함하는 설치의
배터리 차단기에만
연결하십시오. 50kW 이상
정격 UPS에 설치하는 경우,
각 모듈형 배터리 캐비닛의
DC 케이블이 반드시 UPS에
직접 연결되어야 합니다. 50kW 이상 정격 UPS용 전원
케이블 연결을
참조하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
|
- 제공된 PE 케이블(0W49449)을 모듈형 배터리 캐비닛 사이에 그림과 같이 연결합니다.
- 제공된 DC 케이블(0W49426)을 모듈형 배터리 캐비닛 사이에 그림과 같이 연결합니다.
- 원격 UPS의 경우:
- 내부 배터리를 포함하는
인접 UPS의 경우:
- 제공된 PE 케이블(0W49449) 및 DC 케이블(0W49426)을 UPS에 연결합니다. UPS 설치 설명서에 따라 PE 케이블 및 DC 케이블을 UPS에 연결 및 배선합니다.
- PE 및 DC 케이블을 모듈형 배터리 캐비닛 1에 연결합니다.
- 외부 배터리용 인접
UPS의 경우:
- PE 케이블(0W13065) 및 DC 케이블(0W13071)을 옵션 키트 GVSOPT030에서 모듈형 배터리 캐비닛 1에 연결합니다.
- PE 및 DC 케이블을 UPS 전원 케이블 영역의 오른쪽 측면을 통해 배선합니다.
- UPS 설치 설명서에 따라 PE 케이블 및 DC 케이블을 UPS에 배선합니다.