990-91263A-038

连接模块电池柜 1 与相邻 UPS(含内部电池)

  1. 将模块电池柜 1 和 UPS 推入正确位置。
  2. 安装模块电池柜 1 和 UPS 间的三个连接支架。
  3. 安装模块电池柜 1 和 UPS 间的三个连接螺钉。
  4. 向下推动模块电池柜 1 和 UPS 间的并柜盖条。

    模块电池柜 1 和 UPS

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.