990-91263A-019

설치 준비

  1. 전면 패널을 제거합니다.
  2. 상단 플레이트를 제거합니다.
  3. 투명 플레이트를 제거합니다.
  4. 상단 커버를 제거합니다.
  5. 다른 모듈형 배터리 캐비닛 또는 인접 UPS에 근접하게 될 측면 패널을 제거합니다.
  6. 보드 640-7552에서 커버를 제거합니다.
  7. 배터리 커버를 제거합니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?