990-91317G-006

Corriente residual

Instalación de sistema SAI 380/400/415 V de 4 hilos a plena carga

Potencia nominal del SAI Corriente residual
10-20 kW 60 mA
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?