990-91317G-006

Información general del sistema unitario

UIB Disyuntor de entrada de unidad
SSIB Disyuntor de entrada de conmutador estático
IMB Disyuntor de mantenimiento interno
UOB Disyuntor de salida de unidad
BB Disyuntor de batería del SAI para baterías internas
NOTA: En algunas configuraciones de sistemas, UIB/SSIB/UOB son interruptores (con dispositivo de protección aguas arriba). Consulte la documentación específica del sitio para más detalles.

Sistema unitario: suministro de red simple principal

Sistema unitario: suministro de red con dos entradas

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.