990-91317G-025

Omówienie systemu z pojedynczym zasilaniem

UIB Unit input breaker (Wyłącznik wejścia układu)
SSIB Static switch input breaker (Wyłącznik wejściowy przełącznika statycznego)
IMB Internal maintenance breaker (Wyłącznik serwisu wewnętrznego)
UOB Unit output breaker (Wyłącznik wyjścia układu)
BB Wyłącznik baterii w zasilaczu UPS dla baterii wewnętrznych
UWAGA: W niektórych konfiguracjach systemu UIB/SSIB/UOB są przełącznikami (z urządzeniem zabezpieczającym od strony sieci). Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji danej lokalizacji.

System pojedynczy – pojedyncze zasilanie

System pojedynczy – podwójne zasilanie

Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.