990-5947A-023

Kople strømkablene til det nedre kabelinnføringssystemet

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Slå UPS-systemet helt av før du kopler batterikablene til batteribryteren.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
  1. Låsing/merking (LOTO) av batteribryteren i AV-posisjon.

    Tomt batterikabinett vist forfra

  2. Kople til PE-kabelen.
  3. Kople likestrømskablene (DC +, DC-) fra UPS.
  4. Monter beskyttelsesdekselet over terminalene på venstre side av batteribryteren.
  5. Installer batteriene som beskrevet i installasjonshåndboken som følger med det tomme batterikabinettet.
  6. Kople batterikablene (Batt +, Batt –) fra batteriene i det tomme batterikabinettet 1 til batteribryteren.

    Tomt batterikabinett 1 vist forfra

  7. Kun for montering med to tomme batterikabinetter: Kople jordkabelen fra tomt batterikabinett 1 til tomt batterikabinett 2.

    Tomt batterikabinett 1 og 2 vist forfra

  8. Kun for montering med to tomme batterikabinetter: Kople batterikablene (Batt +, Batt –) fra batteriene i det tomme batterikabinettet 2 til batteribryteren.
  9. Monter beskyttelsesdekselet over terminalene på høyre side av batteribryteren.
QR code for this page

Var dette til hjelp?