990-5914B-006

Conexión de los cables de señalización

  1. Afloje los tornillos de las cubiertas de protección y levántelas para retirarlas de la caja del disyuntor de batería.

    Vista frontal de la caja del disyuntor de batería de 20–80 kW

    Vista frontal de la caja del disyuntor de batería de 100–200 kW

  2. Pase los cables de señalización por la parte inferior de la caja del disyuntor de batería. En el caso de 20–80 kW, también puede pasar los cables de señalización por la parte superior de la caja del disyuntor de batería.
  3. Retire la cubierta del disyuntor de batería.

    Vista frontal de la caja del disyuntor de batería

  4. Conecte los cables de señalización:
    1. Conecte los cables de señalización al conmutador AUX.
    2. Conecte los cables de señalización a la bobina de desconexión de subtensión.
    3. Sujete los cables de señalización con el protector de cables utilizando las bridas que se suministran.

    Vista frontal de la caja del disyuntor de batería

  5. Vuelva a colocar la cubierta en el disyuntor de batería.
  6. Pase los cables de señalización por separado de los cables de alimentación.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?