990-5914B-006

Procedimiento de instalación

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Coloque la caja de disyuntor de batería lo más cerca posible del banco de baterías para limitar la longitud de cable de batería desprotegido. La distancia entre el banco de baterías y el SAI no debe superar los 200 m. Póngase en contacto con Schneider Electric si desea realizar una instalación con una distancia superior.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
NOTA: La instalación del sensor de temperatura de la batería no se describe en este manual. Consulte el manual de instalación del SAI para obtener más información.
  1. Colocar la caja del disyuntor de batería en la pared.
  2. Preparar la caja del disyuntor de batería para el cableado.
  3. Conexión de los cables de señalización.
  4. Conexión de los cables de alimentación.
  5. Añadir las etiquetas de seguridad traducidas en el producto.
  6. Últimos pasos de la instalación.
Para el desmantelamiento o el traslado de la caja de disyuntor de batería una vez finalizada la instalación, consulte Desmantelamiento o traslado de la caja de disyuntor de batería una nueva ubicación.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.