990-5914B-024

Conectar os cabos de sinal

  1. Solte os parafusos das tampas protetoras e remova as tampas protetoras da caixa do disjuntor da bateria.

    Vista frontal da caixa do disjuntor da bateria de 20-80 kW

    Vista frontal da caixa do disjuntor da bateria de 100-200 kW

  2. Passe os cabos de sinal pela parte inferior da caixa do disjuntor da bateria. No caso do 20–80 kW, você também pode passar os cabos de sinal através da parte superior da caixa do disjuntor da bateria.
  3. Remova a tampa no disjuntor da bateria.

    Vista frontal da caixa do disjuntor da bateria

  4. Conecte os cabos de sinal:
    1. Conectar os cabos de sinal ao interruptor AUX.
    2. Conectar os cabos de sinal à bobina de abertura de subtensão.
    3. Prenda os cabos de sinal com abraçadeiras para cabos (fornecidas) ao passador.

    Vista frontal da caixa do disjuntor da bateria

  5. Reinstale a tampa no disjuntor da bateria.
  6. Passe os cabos de sinal separados dos cabos de energia.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?