990-5914A-037

连接信号线

  1. 松开保护盖板上的螺钉,将保护盖板从电池断路器箱内上提并取出。

    20–80 kW 电池断路器箱的正面视图

    100–200 kW 电池断路器箱的正面视图

  2. 将信号线从电池断路器箱底部接入。对于 20-80 kW,信号线也可以从电池断路器箱顶部接入。
  3. 取下电池断路器的盖板。

    电池断路器箱正面视图

  4. 连接信号线:
    1. 将信号线连接至辅助开关。
    2. 将信号线连接至欠压跳闸线圈。
    3. 使用随附的信号线扎带将信号线固定到线缆扣上。

    电池断路器箱正面视图

  5. 重新装回电池断路器的盖板。
  6. 将信号线与电源线分开敷设。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?