990-5912C-006

Conexión de los cables de alimentación de un sistema SAI 3:3

NOTA: En el caso de sistemas en paralelo 1+1 simplificados, instale los cables de alimentación de los dos SAI en la parte frontal y posterior de la barra colectora utilizando el mismo perno.
  1. Conecte los cables de PE a la barra colectora PE.

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H y GVSBPSU80K120H

  2. Siga uno de estos procedimientos:
    • Para suministro de red simple principal: Conecte los cables de entrada de la red eléctrica.
    • Para suministro de red con dos entradas: Conecte los cables de derivación de la red eléctrica.
  3. Siga uno de estos procedimientos:
    • Para suministro de red simple principal: Conecte los cables de entrada del SAI.
    • Para suministro de red con dos entradas: Conecte los cables de derivación del SAI.
  4. Conecte los cables de salida del SAI.
  5. Conecte los cables de carga.

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H y GVSBPSU80K120H

  6. Sujete los cables con bridas (suministradas) a los protectores de cables en los lados izquierdo, superior e inferior del panel de derivación de mantenimiento.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?