990-5912D-034

Güç Kablolarını 3:3 UPS Sistemi için Bağlayın

NOT: Basitleştirilmiş 1+1 paralel sistem için, aynı civatayı kullanarak baraların ön ve arka tarafındaki iki UPS'den güç kablolarını takın.
  1. PE kablolarını PE barasına bağlayın.

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H ve GVSBPSU80K120H

  2. Aşağıdakilerden birini yapın:
    • Tekli şebeke için: Giriş kablolarını elektrik beslemeli/şebekeden bağlayın.
    • Çift şebeke için: Bypass kablolarını şebekeden bağlayın.
  3. Aşağıdakilerden birini yapın:
    • Tekli şebeke için: UPS giriş kablolarını bağlayın.
    • Çift şebeke için: UPS bypass kablolarını bağlayın.
  4. UPS çıkış kablolarını bağlayın.
  5. Yük kablolarını bağlayın

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H ve GVSBPSU80K120H

  6. Kabloları kablo bağlarıyla (ürünle birlikte gönderilir) bakım bypass panelinin sol tarafındaki, üstündeki ve altındaki kablo yuvalarına tutturun.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?