990-5912C-007

Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας για σύστημα UPS 3:3

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για απλοποιημένο παράλληλο σύστημα 1+1, εγκαταστήστε τα καλώδια τροφοδοσίας από τα δύο συστήματα UPS στην μπροστινή και οπίσθια πλευρά του αγωγού χρησιμοποιώντας τον ίδιο κοχλία.
  1. Συνδέστε τα καλώδια PE στον αγωγό γείωσης προστασίας (PE).

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H και GVSBPSU80K120H

  2. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
    • Για ενιαία ηλεκτρική παροχή: Συνδέστε τα καλώδια εισόδου από την τροφοδοσία.
    • Για διπλή ηλεκτρική παροχή: Συνδέστε τα καλώδια παράκαμψης από την τροφοδοσία.
  3. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
    • Για ενιαία ηλεκτρική παροχή: Συνδέστε τα καλώδια εισόδου του UPS.
    • Για διπλή ηλεκτρική παροχή: Συνδέστε τα καλώδια παράκαμψης του UPS.
  4. Συνδέστε τα καλώδια εξόδου του UPS.
  5. Συνδέστε τα καλώδια φορτίου.

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H και GVSBPSU80K120H

  6. Στερεώστε τα καλώδια με καλωδιοδέτες (παρέχονται) στα ανακουφιστικά καλωδίων στην αριστερή, επάνω και κάτω πλευρά του πίνακα παράκαμψης συντήρησης.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;