990-5912B-024

Conectar os cabos de energia

NOTA: Em um sistema paralelo 1+1 simplificado, instale os cabos de energia dos dois nobreaks nos lados frontal e traseiro do barramento usando o mesmo parafuso.
  1. Conecte os cabos PE ao barramento PE.

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H e GVSBPSU80K120H

  2. Adote um dos procedimentos a seguir:
    • Para alimentação única: Conecte os cabos de entrada a partir da rede elétrica.
    • Para alimentação dupla: Conecte os cabos de bypass da rede elétrica.
  3. Adote um dos procedimentos a seguir:
    • Para alimentação única: Conecte os cabos de entrada do nobreak.
    • Para alimentação dupla: Conecte os cabos de bypass do nobreak.
  4. Conecte os cabos de saída do nobreak.
  5. Conecte os cabos de carga.

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H e GVSBPSU80K120H

  6. Prenda os cabos no lado esquerdo, superior e inferior do painel de bypass de manutenção com abraçadeiras para cabos (fornecidas) aos passadores de cabo.
QR code for this page

Isto foi útil?