990-91317C-023

Lastreduksjon på grunn av lasteffektfaktor

0,7 kapasitiv til 0,7 induktiv uten lastreduksjon.

UPS-klassifisering UPS-utgang
Induktiv Kapasitiv
PF = 1 PF = 0,7 PF = 0,8 PF = 0,9 PF = 0,9 PF = 0,8 PF = 0,7
10 kVA/kW

10 kVA/7 kW

10 kVA/8 kW

10 kVA/9 kW

10 kVA/9 kW

10 kVA/8 kW

10 kVA/7 kW

15 kVA/kW

15 kVA/10,5 kW

15 kVA/12 kW

15 kVA/13,5 kW

15 kVA/13,5 kW

15 kVA/12 kW

15 kVA/10,5 kW

20 kVA/kW

20 kVA/14 kW

20 kVA/16 kW

20 kVA/18 kW

20 kVA/18 kW

20 kVA/16 kW

20 kVA/14 kW

QR code for this page

Var dette til hjelp?