990-91261F-018

耐震アンカーの取り付け(オプション)

  1. 床に背面固定用金具を取り付けます。床のタイプに合った適切な金具を使用してください。背面固定用金具のブラケットの穴の直径はø14mmです。
  2. 付属のM8ボルトを使用して、UPSに背面固定用金具のブラケットを取り付けます。

    UPSの背面図

  3. 付属のM8ボルトを使用して、UPSに前面の固定用金具のブラケットを取り付けます。

    UPSの前面図

    注記: この時点ではまだUPSを所定の位置に押し込まないでください。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?