990-91261F-004

Installer det seismiske forankringsbeslag (ekstraudstyr)

  1. Monter de bageste ankre i gulvet. Brug passende hardware til den pågældende gulvtype – huldiameteren i det bageste forankringsbeslag er ø14 mm.
  2. Installer det bagerste forankringsbeslag på UPS-enheden med de medfølgende M8-bolte.

    UPS'en set bagfra

  3. Installer det forreste seismiske forankringsbeslag på UPS'en med de medfølgende M8-bolte.

    UPS'en set forfra

    BEMÆRK: Skub ikke UPS'en på plads endnu.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?