990-91216A-024

Monte o painel do bypass de manutenção paralelo na parede

CUIDADO
Risco de ferimento ou de dano ao equipamento
  • Monte a painel do bypass de manutenção paralelo em uma parede ou rack com estrutura estável que seja capaz de suportar o peso da unidade.
  • Use equipamento apropriado para o tipo de parede/rack.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em ferimentos graves ou danos do equipamento.
  1. Meça e marque a localização dos quatro orifícios de montagem na parede.

    GVSBPAR10K30H

    GVSBPAR40K50H

    GVSBPAR60K120H

     
  2. Faça orifícios em cada um dos quatro locais marcados e coloque os parafusos de fixação.
  3. Remova os parafusos e abra a porta interna no painel do bypass de manutenção paralelo.
  4. Monte o painel do bypass de manutenção paralelo na parede.
QR code for this page

Isto foi útil?