990-91216B-004

Monter det parallelle vedligeholdelsesbypasspanel på væggen

FORSIGTIG
Risiko for personskade eller beskadigelse af udstyr
  • Monter det parallelle vedligeholdelsesbypasspanel på en væg eller et rack, som er strukturelt stabil, og som kan understøtte enhedens vægt.
  • Brug passende udstyr til væg-/racktypen.
Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
  1. Mål og afmærk placeringen af de fire monteringshuller på væggen.

    GVSBPAR10K30H

    GVSBPAR40K50H

    GVSBPAR60K120H

     
  2. Bor huller på hvert af de fire afmærkede steder, og monter forankringsboltene.
  3. Fjern skruerne, og åbn den indre dør i det parallelle vedligeholdelsesbypasspanel.
  4. Monter det parallelle vedligeholdelsesbypasspanel på væggen
QR code for this page

Var dette nyttigt?