990-91284-006

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES — CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Lea estas instrucciones cuidadosamente y observe el equipo para familiarizarse con él antes de intentar instalarlo, utilizarlo o hacer el mantenimiento. Los siguientes mensajes de seguridad pueden aparecer en este manual o en el equipo para advertir de posibles peligros o llamar la atención sobre información importante que aclara o simplifica un procedimiento.

La adición de este símbolo a un mensaje de “Peligro” o “Advertencia” indica que existe un peligro eléctrico que causará lesiones personales si no se siguen las instrucciones.

Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para alertar de un posible peligro de lesiones personales. Acate todos los mensajes de seguridad con este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.

PELIGRO
PELIGRO indica una situación peligrosa que, si no se evita, causará la muerte o lesiones graves.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ADVERTENCIA
ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría causar la muerte o lesiones graves.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
ATENCIÓN
ATENCIÓN indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría causar lesiones menores o moderadas.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
AVISO
AVISO se utiliza para prácticas no relacionadas con lesiones físicas. El símbolo de alerta de seguridad no se utilizará con este tipo de mensaje de seguridad.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Tenga en cuenta que

La instalación, la operación y el mantenimiento del equipo eléctrico debe realizarlos únicamente personal cualificado. Schneider Electric no asumirá ninguna responsabilidad por cualquier consecuencia derivada del uso de este material.

Una persona cualificada es alguien con habilidades y conocimientos relacionados con la construcción, la instalación y el funcionamiento de equipos eléctricos, y que ha recibido formación para reconocer y evitar los peligros pertinentes.

Declaración de la FCC

NOTA: Este equipo se ha sometido a pruebas y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase A, de acuerdo con la sección 15 de las Normas de la FCC. Estos límites proporcionan protección razonable contra toda interferencia perjudicial cuando se opera en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede producir interferencias perjudiciales para las radiocomunicaciones. Es probable que el funcionamiento de este equipo en una zona residencial cause interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario estará obligado a corregirlas y asumir los gastos.

Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Precauciones de seguridad

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE ARCO ELÉCTRICO
Lea todas las instrucciones del manual de instalación antes de instalar o usar este producto.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
No instale el producto hasta que se terminen los trabajos de construcción y se limpie la sala de instalación.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE ARCO ELÉCTRICO
El producto se debe instalar de acuerdo con las especificaciones y los requisitos definidos por Schneider Electric. En particular las protecciones exteriores e interiores (disyuntores de protección aguas arriba, disyuntores de batería, cables, etc.) y los requisitos ambientales. Schneider Electric no asume ninguna responsabilidad si no se respetan estos requisitos.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE ARCO ELÉCTRICO
El sistema SAI debe instalarse de acuerdo con las normativas locales y nacionales. Instalación del SAI según:
  • IEC 60364 (incluidas las secciones 4.41 de protección contra descarga eléctrica, 4.42 de protección contra efectos térmicos y 4.43 de protección contra sobrecorriente), o
  • NEC NFPA 70 o
  • Código eléctrico canadiense (C22.1, Parte 1)
según la norma que se aplique en su área local.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
  • Instale el producto en una zona interior y de temperatura controlada sin contaminantes conductivos ni humedad.
  • La superficie debe estar nivelada y ser sólida, no inflamable (por ejemplo, de hormigón) y capaz de soportar el peso del sistema.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
El producto no está diseñado para los siguientes entornos operativos inusuales y, por lo tanto, no se debe instalar en ellos:
  • Humos nocivos
  • Mezclas explosivas de polvo o gases, gases corrosivos, calor radiante o por conducción de otras fuentes
  • Humedad, polvo abrasivo, vapor o entornos excesivamente húmedos
  • Hongos, insectos, parásitos
  • Aire cargado de sal o refrigerante de aire acondicionado contaminado
  • Nivel de contaminación superior a 2 según IEC 60664-1
  • Exposición a vibraciones, sacudidas e inclinaciones anormales
  • Exposición a luz solar directa, fuentes de calor o campos electromagnéticos fuertes
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
No haga orificios ni realice perforaciones para cables o conductos con las placas guía instaladas ni cerca del SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ADVERTENCIA
PELIGRO DE DESCARGA DE ARCO ELÉCTRICO
No realice modificaciones mecánicas al producto (como retirar piezas del armario o hacer orificios) que no se describan en el manual de instalación.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
AVISO
riesgo de sobrecalentamiento
Respete los requisitos de espacio alrededor del producto y no cubra las aberturas de ventilación del producto mientras esté en funcionamiento.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Precauciones de seguridad adicionales tras la instalación

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
No instale el sistema SAI hasta que se terminen los trabajos de construcción y se limpie la sala de instalación. Si es necesario realizar otros trabajos de construcción en la sala de instalación tras haber instalado el producto, desactívelo y cúbralo con el embalaje protector con el que se suministró.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Seguridad eléctrica

Este manual contiene instrucciones de seguridad importantes que se deben seguir durante la instalación y el mantenimiento del producto.

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
  • La instalación, la operación y el mantenimiento del equipo eléctrico debe realizarlos únicamente personal cualificado.
  • Utilice equipos de protección personal adecuados y siga las prácticas seguras para realizar trabajos eléctricos.
  • Los dispositivos de desconexión para alimentación de CA y CC deben suministrarlos terceros, estar fácilmente accesibles y tener la función del dispositivo de desconexión claramente identificada.
  • Desconecte todo el suministro de red del producto antes de trabajar con el equipo o dentro de él.
  • Antes de trabajar en el producto, compruebe si existe alguna tensión peligrosa entre todos los terminales, incluido el de protección a tierra.
  • El producto contiene una fuente de energía interna. Puede generarse una tensión peligrosa aunque se desconecte del suministro de red. Antes de instalar o realizar el mantenimiento del producto, asegúrese de que este esté apagado (OFF), y de que las baterías y la alimentación estén desconectadas. Espere cinco minutos antes de abrir el producto para permitir que los condensadores se descarguen.
  • El producto debe estar conectado a tierra correctamente y, debido a una corriente residual elevada, primero debe realizarse la conexión a tierra.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Si la entrada del SAI está conectada mediante aisladores externos que aíslan el neutro cuando se abren, cuando el aislamiento de retroalimentación automático se proporciona de forma externa al equipo o si se conecta a un sistema de distribución de alimentación IT, el usuario debe colocar una etiqueta en los terminales de entrada y en todos los aisladores de alimentación principal instalados de forma remota con relación al área de instalación y en los puntos de acceso externo entre dichos aisladores y el producto. El texto de la etiqueta debería ser similar a este (o equivalente en un idioma aceptable en el país en el que se instale el producto):

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Riesgo de retroalimentación de tensión. Antes de trabajar en este circuito: Aísle el producto y compruebe si hay tensión peligrosa entre todos los terminales, incluido el punto de protección a tierra.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Seguridad de las baterías

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
  • Los disyuntores de la batería se deben instalar de acuerdo con las especificaciones y los requisitos definidos por Schneider Electric.
  • El mantenimiento de las baterías debe realizarlo o supervisarlo únicamente personal cualificado con conocimiento sobre baterías, quien debe tomar las precauciones necesarias. Mantenga alejado de las baterías al personal no cualificado.
  • Desconecte el cargador antes de conectar o desconectar los terminales de la batería.
  • No tire las baterías al fuego, ya que pueden explotar.
  • No abra, altere ni desmonte las baterías. La exposición al electrolito es perjudicial para la piel y los ojos. Puede ser tóxico.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Las baterías pueden presentar riesgos de descarga eléctrica y cortocircuitos de alta intensidad. Al manipular las baterías, se deben tener en cuenta las siguientes precauciones
  • Quítese cualquier tipo de objeto metálico, como relojes o anillos.
  • Use herramientas con mangos aislantes.
  • Lleve guantes, botas y gafas protectoras.
  • No deje herramientas o piezas metálicas sobre las baterías.
  • Desconecte el cargador antes de conectar o desconectar los terminales de la batería.
  • Determine si, por descuido, alguna batería se ha conectado a tierra. Si es así, desconéctela. El contacto con cualquier parte de una batería con conexión a tierra puede provocar descargas eléctricas. La posibilidad de tal descarga puede reducirse si se quitan las conexiones a tierra durante la instalación y el mantenimiento (aplicable a equipo y a baterías externas sin un circuito de alimentación con conexión a tierra).
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Cuando cambie las baterías, sustitúyalas siempre por otras del mismo tipo y por la misma cantidad de baterías o módulos de baterías.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
AVISO
riesgo de daños en el equipo
  • No coloque las baterías en el sistema hasta que esté listo para el encendido. El tiempo transcurrido desde la instalación de las baterías hasta el encendido del sistema SAI no debe ser superior a 72 horas o 3 días.
  • Las baterías no se deben almacenar más de seis meses debido al requisito de recarga. Si el sistema SAI permanece apagado por un largo tiempo, Schneider Electric recomienda encenderlo durante un periodo de 24 horas, como mínimo una vez al mes. De este modo se cargan las baterías y se evitan daños irreversibles.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.