990-91284-006

Conexión de los cables de señalización

  1. Desconecte los tres cables de señalización preconectados 0W49283, 0W49284 y 0W76723 del armario de derivación de mantenimiento para tender los cables con más facilidad.
  2. Conecte los cables de señalización Class 2/SELV 0W49283 (luces indicadoras de disyuntor) y 0W76723 (sensor térmico de transformador) a la placa 640-4864 del SAI como se muestra.
  3. Conecte el cable de señalización non-Class 2/non-SELV 0W49284 (conmutadores AUX del disyuntor) a la placa 640-4843 del SAI, como se muestra.
  4. Pase los cables de señalización hacia abajo por la canaleta de cables en el lado derecho del SAI hasta el armario de derivación de mantenimiento, por la abertura de entrada de cables.
    NOTA: Pase los cables de señalización lo más lejos posible de los cables de alimentación para evitar fluctuaciones de EMC.

    Vista frontal del SAI y el armario de derivación de mantenimiento

  5. Vuelva a conectar los cables de señalización en el punto de conexión de cables en el armario de derivación de mantenimiento.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?