990-91284-006

Interconexión del SAI y el armario de derivación de mantenimiento

  1. Coloque de nuevo la cubierta superior en el armario de derivación de mantenimiento con los cuatro tornillos.
  2. Quite los tres tornillos de interconexión del lateral izquierdo del armario de derivación de mantenimiento. Guárdelos para la interconexión.
  3. Encaje el SAI contra el armario de derivación de mantenimiento. El soporte trasero del armario de derivación de mantenimiento debe conectarse al SAI.

    Vista trasera del armario de derivación de mantenimiento y el SAI

  4. Instale los tres tornillos de interconexión entre el SAI y el armario de derivación de mantenimiento, como se muestra.

    Vista frontal del SAI y el armario de derivación de mantenimiento

  5. Baje las patas niveladoras delantera y trasera del SAI y del armario de derivación de mantenimiento con una llave inglesa, hasta que toquen el suelo. Utilice un nivel de burbuja para verificar que el SAI y el armario de derivación de mantenimiento estén nivelados.

    Vista frontal del SAI

    AVISO
    Riesgo de daños en el equipo
    No mueva el armario una vez que se hayan bajado las patas niveladoras.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?