990-91284-006

Preparación del armario de derivación de mantenimiento para los cables

  1. Retire el panel frontal del armario de derivación de mantenimiento.
  2. Retire la placa superior del armario de derivación de mantenimiento.
  3. Retire las placas inferior, central y superior frontal del armario de derivación de mantenimiento.
  4. Retire las placas transparentes del armario de derivación de mantenimiento.
  5. Retire el panel lateral derecho del SAI y vuelva a instalar el panel lateral en el lado derecho del armario de derivación de mantenimiento.
  6. Retire la placa guía de la parte superior o inferior del armario de derivación de mantenimiento.
  7. Perfore los orificios para los cables de alimentación o los conductos en la placa guía. Los conductos no se suministran.
    PELIGRO
    Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
    No haga orificios ni realice perforaciones para cables de alimentación o conductos con la placa guía instalada, ni cerca del armario de derivación de mantenimiento.
    Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  8. Vuelva a colocar la placa guía en la tapa superior o en la parte inferior del armario de derivación de mantenimiento.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?