990-91284-006

Instalación del anclaje antisísmico (opcional)

Utilice los kits de instalación opcionales GVSOPT002 (suministrado con el SAI) y GVSOPT008 para este procedimiento.
  1. Interconecte los anclajes traseros del SAI y el armario de derivación de mantenimiento con la placa de interconexión y los cuatro pernos M8 (incluidos).
  2. Monte en el suelo el soporte de anclaje posterior. Use los accesorios adecuados para el tipo de suelo; el diámetro del orificio en el anclaje posterior es de ø14 mm.
  3. Instale los soportes de anclaje en el SAI y el armario de derivación de mantenimiento con los pernos M8 (suministrados).

    Vista trasera del armario de derivación de mantenimiento

  4. Encaje el armario de derivación de mantenimiento en la posición correcta, para que el soporte de anclaje posterior se conecte con el anclaje posterior. El soporte de anclaje delantero se coloca en los últimos pasos de la instalación.
    NOTA: No coloque todavía el SAI en su posición.

    Vista trasera del armario de derivación de mantenimiento

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?